This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964-Q1/DS90UB960-Q1示意图

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1, DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659519/ds90ub964-q1-ds90ub964-q1-ds90ub960-q1-schematic

部件号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB960-Q1

大家好,

我们将在当前项目中使用DS90UB960-Q1或DS90UB964-Q1反序列化器,我正在尝试将该零件纳入原理图设计中。 DS90UB964-Q1部件的完整数据表(链接)包含非常好的参考设计(第99页)。 我想问一些与原理图设计有关的问题:

-是否有必要在输入部件(将连接STP或同轴电缆的位置)上包括某种ESD保护?

-我能否将FPGA I/O针脚直接连接到PDB针脚(包括RC网络)?

- GPIO引脚的逻辑级别是什么? VDDIO?

-我们将使用FPGA设备接受来自解串器的CSI-2数据。 FPGA端的I2C逻辑电平为1.2V。 在反序列化器侧,电压为1.8V。 您是否可以推荐一些I2C电平转换器从1.2V转换为1.8 ? 当然,我希望从1Mbps I2C速度中获益。 I2C电平转换器采用汽车级是很好的。

-输出(CSI-2)侧不需要交流耦合电容器。 我们只需要尽可能缩短这些轨迹(小于2 3 cm)。 正确吗?

-您是否可以推荐一些铁氧体磁珠用于噪声抑制(或至少为我提供某种铁氧体特性)?

非常感谢您的时间和努力。

此致,

Bojan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我注意到铁氧体磁珠的预期特征:
    fb1-FB9:DCR<=25mOhm;Z=120Ohm@100MHz

    您可以忽略与铁氧体磁珠相关的问题。 :-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bojan,

    -最好是有ESD二极管或至少占用空间以供将来的插件使用。
    -是的,您可以将FPGA I/O直接连接到PDB引脚。在这种情况下,您不需要RC网络。
    -您可以选择用于VDDIO的3.3V或1.8V电压。
    我没有关于级别转换的建议。
    -高速轨迹(CSI-2)将作为100欧姆差分线对进行布线。最大长度10 cm。 无电容器。 无边角/锐边。与其它线对/信号隔离良好。