This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:954处的输出测试图案失真

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658631/ds90ub954-q1-output-test-pattern-from-954-is-distorted

部件号:DS90UB954-Q1

尊敬的先生/女士:

在屏幕上显示图像传感器之前,通过954将图像传感器连接至953时,我遇到了奇怪的问题。 以下是测试步骤:

1.如果没有图像传感器,如果使用内部测试图案和954的输出,测试图案可以在LCD显示屏上正确显示,类似如下所示:

2.但是,如果我将图像传感器连接到953并通过954输出,我会得到以下输出模式失真。 图像失真始终发生在同一位置。 (请忽略第二行后面的水印)

白色和黑色图案正确,只有介于白色和黑色之间的测试图案在开始部分正确显示后出现问题。

我认为这不是硬件问题,因为在 步骤1中,不带图像传感器的测试图案可以正确显示。

任何专家都能提出建议,这可能是什么问题?

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KPK:

    请您提供一些补充信息吗? 图像传感器和内部测试图案的帧速率,分辨率和数据类型是什么?

    您是否在953上使用Clk_out为图像传感器提供时钟?

    请告诉我们寄存器0x5C,0x5D,0x5E,0x5F,0x60, 0x61?

    谢谢!
    佐伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

    1. 请您提供一些补充信息吗? 图像传感器和内部测试图案的帧速率,分辨率和数据类型是什么?

    在1920x1080,1080,30fps,10位/12位下工作,激活954/954内部模式生成器时,我们可以看到垂直条,但在激活传感器测试模式时,我们看到附加的图片,其中图像的某些部分正常,其余部分为噪音/失真。

    1. 您是否在953上使用Clk_out为图像传感器提供时钟?

    在CSI-2同步模式下,REFCLK 24MHz,954侧,953侧,传感器时钟也在24MHz下测量。

    1. 请告诉我们寄存器0x5C,0x5D,0x5E,0x5F,0x60, 0x61?

    953 i2c ser_id是0x30 (0x5B),ser别名是0x30 (0x5C)

    传感器从属ID 0至953为0x34 (0x5D),从属别名0为0x34。 (0x65)

     

    0x005B       0x30     SER_ID

    0x005C       0x30     SER_ALIAS_ID

    0x005D       0x34     SlaveID[0]

    0x005E        0x00     SlaveID[1]

    0x005F        0x00     SlaveID[2]

    0x0060        0x00     SlaveID[3]

    0x0061        0x00     SlaveID[4]

    0x0062        0x00     SlaveID[5]

    0x0063        0x00     SlaveID[6]

    0x0064        0x00     SlaveID[7]

    0x0065        0x34     SlaveAlias[0]

    0x0066        0x00     SlaveAlias[1]

    0x0067        0x00     从属别名[2]

    0x0068        0x00     从属别名[3]

    0x0069        0x00     SlaveAlias[4]

    0x006A       0x00     SlaveAlias[5]

    0x006B       0x00     SlaveAlias[6]

    0x006C       0x00     SlaveAlias[7]

     

    此致,

    公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KPK:

    感谢您提供更多信息。

    对于登记册,我其实是指953的登记册。 请提供这方面的资料。  

    最佳,

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在953侧,寄存器值为:

    0x0050 0x20 Rev_mask_ID
    0x0051 0xC0 设备STS
    0x0052 0x47 常规状态
    0x0053 0x00 GPIO_PIN_STS
    0x0054 0x00 BIST_ERR_CNT
    0x0055 0x03 CRC_ERR_CNT1
    0x0056 0x00 CRC_ERR_CNT2
    0x0057 0x00 SENSOR_STATUS
    0x0058 0x07 SENSOR_V0
    0x0059 0x07 传感器_V1
    0x005A 0x07 传感器_T
    0x005C 0x00 CSI_ERR_CNT
    0x005D 0x00 CSI_ERR_STATUS
    0x005E 0x00 CSI_ERR_DLANE01
    0x005F 0x00 CSI_ERR_DLANE23
    0x0060 0x00 CSI_ERR_CLK_LANE
    0x0061 0x12 CSI_PKT_HDR_VC_ID
    0x0062 0xD2 PKT_HDR_WC_LSB
    0x0063 0x00 PKT_HDR_WC_MSB
    0x0064 0xA4 CSI_ECC
    0x00B0 0x04 IND_ACC_CTL
    0x00B1 0x4A IND_ACC_ADDR
    0x00B2 0x3F IND_ACC_DATA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好KPK:

    感谢您提供更多信息。 我看到寄存器0x61中列出的数据类型是0x12,通常不用于图像数据。 如果这只是几行内容来提供附加信息,则应该可以。 您能否检查这是否与此登记簿中的值一致?

    通常,我会看到RAW10或RAW12数据的数据类型为0x2B或0x2C。 图像传感器配置可能存在一些问题。

    此致,
    佐伊