尊敬的先生/女士:
在屏幕上显示图像传感器之前,通过954将图像传感器连接至953时,我遇到了奇怪的问题。 以下是测试步骤:
1.如果没有图像传感器,如果使用内部测试图案和954的输出,测试图案可以在LCD显示屏上正确显示,类似如下所示:
2.但是,如果我将图像传感器连接到953并通过954输出,我会得到以下输出模式失真。 图像失真始终发生在同一位置。 (请忽略第二行后面的水印)
白色和黑色图案正确,只有介于白色和黑色之间的测试图案在开始部分正确显示后出现问题。
我认为这不是硬件问题,因为在 步骤1中,不带图像传感器的测试图案可以正确显示。
任何专家都能提出建议,这可能是什么问题?
此致,
公里