Other Parts Discussed in Thread: TUSB321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB321 我在UFP中使用了TUSB321部件,它也是USB供电设计。 在TUSB321中,OUT1和OUT 2个漏极开路引脚用于检测我们可以从USB主机/DFP设备获得多少电流。
当我们连接到DFP时,我们获得了输出1/2线路。在这方面,我想知道在总线供电应用中CC引脚连接转换到输出引脚输出之间的延迟时间。
下面介绍了功能流程:
USB连接器已插入
CC针脚检测到连接和电流能力
在DFP侧激活VBUS
在TUSB321上检测到VBUS -此时仅打开TUSB321电源
之后,我们将获得输出1/2行
数据表中未提及此延迟。能否确认延迟时间?