This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:在总线供电应用中CC引脚检测到输出引脚之间所需的延迟时间

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654072/tusb321-required-delay-time-between-cc-pin-detection-to-out-pins-output-on-bus-powered-applications

部件号:TUSB321

我在UFP中使用了TUSB321部件,它也是USB供电设计。 在TUSB321中,OUT1和OUT 2个漏极开路引脚用于检测我们可以从USB主机/DFP设备获得多少电流。
当我们连接到DFP时,我们获得了输出1/2线路。在这方面,我想知道在总线供电应用中CC引脚连接转换到输出引脚输出之间的延迟时间。

下面介绍了功能流程:

USB连接器已插入

CC针脚检测到连接和电流能力

在DFP侧激活VBUS

在TUSB321上检测到VBUS -此时仅打开TUSB321电源

之后,我们将获得输出1/2行

数据表中未提及此延迟。能否确认延迟时间?

设计附于此处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    已指派一名支助工程师担任这一职位。 您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mariselvam:

    请遵循以下建议:

    DIR ==>这是漏极开路输出,必须安装上拉电阻(200k)才能正常工作。
    ID ==>是开路漏极输出,必须安装上拉电阻器(200k)。
    VCON_FAULT ==>是开路漏极输出,必须安装上拉电阻器(200k)。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    感谢您的推荐。

    但是,我们在设备端(UPF)使用这款TUSB321。 根据数据表,我们不需要使用ID引脚和VCON_FAULT引脚。

    方向引脚向上拉至10Kohm,位于MUX侧(图中未显示)。

    请确认,如果我们在器件模式(UFP)中使用TUSB321,我们不需要在ID引脚和VCON_FAULT引脚上放置电阻器。
    同时确认CC线路上DFP附件检测和OUT1和OUT 2引脚上输出产生的过渡时间延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mariselvam:

    对于UFP应用程序,不需要使用ID引脚来切换VBUS。 尽管我们建议为VCON_FAULT,DIR和ID连接200k的上拉电阻器。
    请让我与团队一起验证CC线路上DFP附件检测的延迟时间。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否验证CC线路上DFP附件检测的延迟时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mariselvam:

    CC去抖检测时间为133毫秒(典型值)。 根据USB Type-C规范,此参数必须在最小=100ms最大=200ms的范围内。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队