This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:ULPI实现

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657348/tusb1210-ulpi-implementation

部件号:TUSB1210

您好,TI:

我想实施ULPI协议,

在2.0 中,有4种类型的数据包,包括令牌,数据,握手和 paket的起点。

在ULPI规范中,没有提示数据包。只是提示PID,然后是d1, d2,...

我应该 发送 相同的4类数据包吗? 或者PID是否已被禁止?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roya,

    我建议您参考ULPI规格版本1.1 ,特别是3.8 部分
    如您所见,您可以使用"TX CMD"和"RX CMD" ULPI命令字节以及特定的PID值,以便能够传输或接收特定数据包(由第8.3 节中USB 2.0 规范定义的PID值标识)。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    好的,谢谢。

    我还有一个关于TUSB1210的问题,

    主机外围设备和OTG设备的确切含义是什么? 您能否用这3种模式中的每个模式的示例来解释我?

    在我的项目中, 我有一个驱动TUSB1210的FPGA自定义板。

    **当我将我的主板连接到PC时,实际上我的主板处于这3种模式下?  

    **当我将USB闪存连接到我的主板时,实际上我的主板 处于这3种模式下?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roya,

    我对这一答复的拖延表示歉意。

    如果将实施连接到USB主机控制器,则需要承担外围设备角色。 但是,如果将实施连接到设备,则需要承担主机角色。
    另一方面,OTG设备能够在主机和外围设备角色之间进行协商。

    我建议您查看OTG规范以了解其他详细信息。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    非常感谢,

    好的,所以:

    **当我将我的主板连接到PC时,实际上我的主板是外设



    **当我将USB闪存连接到我的主板时,实际上我的主板是主机。

    感谢TI,
    Roya