请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB1210 您好,TI:
我想实施ULPI协议,
在2.0 中,有4种类型的数据包,包括令牌,数据,握手和 paket的起点。
在ULPI规范中,没有提示数据包。只是提示PID,然后是d1, d2,...
我应该 发送 相同的4类数据包吗? 或者PID是否已被禁止?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Jorge,
好的,谢谢。
我还有一个关于TUSB1210的问题,
主机,外围设备和OTG设备的确切含义是什么? 您能否用这3种模式中的每个模式的示例来解释我?
在我的项目中, 我有一个驱动TUSB1210的FPGA自定义板。
**当我将我的主板连接到PC时,实际上我的主板处于这3种模式下?
和
**当我将USB闪存连接到我的主板时,实际上我的主板 处于这3种模式下?
谢谢。