This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB81BA3E:S200b连接

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TSB81BA3E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659646/tsb81ba3e-s200b-connectivity

部件号:TSB81BA3E

TSB81BA3E是否支持S200b?   客户报告其S200b设备连接不足。   我们的产品(带TSB81BA3E)在S400b和S800 (b)上运行良好,但我认为我们没有测试S200b。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sung:

    您能否向我们发送有关该问题的更多详细信息? 设备从未连接? 或者连接在一段时间后丢失?

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto,

    在S200b上,两个TSB81BA3E设备之间没有连接。  它们在S400b和S800b上工作正常。   这真的是一个是/否问题-- TSB81BA3E是否支持S200b?

    数据表部分8.1 建议不支持此功能(98.304 ,196.608 ,393.216 ,491.52 或983.04 Mbit/s (称为S100,S200,S400,S400B或S800速度, 但Max_port_speed设置的数据表7表示可能支持此设置(允许将beta速度限制为S200或S100)。

    再次感谢您的帮助,

    Sung Lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sung:

    不幸的是,TSB81BA3E不支持s200B或s100B。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  我们可以停止尝试让它发挥作用,寻找替代解决方案。