This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:关于级联连接

Guru**** 2931690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655303/tusb212-about-cascade-connection

部件号:TUSB212
在“线程: TUSB1002”中讨论的其他部件

您好,

客户正在考虑在级联连接中使用TUSB212以覆盖长电缆。
我收到了客户的两个问题。

1.TUSB212是否可以串联使用?
  是否可以在主机和设备之间串行连接3台以上的设备?
 您是否在级联连接中使用了成熟的设计?

2.是否有TUSB212可以补偿的均衡器增益(xx Hz时为+xx dB)的测量值?
  例如,对于TUSB1002, 数据表中介绍了以下内容。
      
   

您能给我建议吗?

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuseke-san,

    我们已指派了一名支持工程师,您应该很快得到响应。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪尔赫-桑

    感谢您的回复。
    我可以获得信息吗?
    如果您需要更多信息或 我要 澄清我的意见,请告诉我。
    很抱歉催促你。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TUSB212可以级联连接。 让我确认您可以串联连接的设备数量以及EQ的估计值(dB)。 我将很快回复您。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请单击以下链接中的支持:

    e2e.ti.com/.../241.8375万

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣地亚哥,

    感谢您的支持。
    我将向客户报告您的信息。

    让我再问你一件事。
    “TUSB212 可以串联连接。”
    →您能 告诉我级联连接的实际结果,方框图示例,电缆规格的使用信息 吗?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yusuke San:

      我正在查找测试结果,可能需要一段时间才能找到它们。

    此致,

    迭戈。