Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB1002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB212 在“线程: TUSB1002”中讨论的其他部件
您好,
客户正在考虑在级联连接中使用TUSB212以覆盖长电缆。
我收到了客户的两个问题。
1.TUSB212是否可以串联使用?
是否可以在主机和设备之间串行连接3台以上的设备?
您是否在级联连接中使用了成熟的设计?
2.是否有TUSB212可以补偿的均衡器增益(xx Hz时为+xx dB)的测量值?
例如,对于TUSB1002, 数据表中介绍了以下内容。
您能给我建议吗?
此致,
Yusuke /日本Disty.