This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:SCL和SDA高频振荡

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, PCA9306, TCA9617A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659043/tca9406-scl-and-sda-high-frequency-oscillation

部件号:TCA9406
主题中讨论的其他部件: PCA9306TCA9617ATCA9617B

我有一个使用TCA9406的板,用于连接3.3V逻辑外部逻辑和5V内部逻辑。   外部逻辑在主板上,我的主板通过短电缆连接到主板。  我的主板生成一个本地+3.3V以为9406的"A"侧供电。   我的主板上只有一个I2C设备,它是I2C从属设备。  主板工作正常,我可以将其连接到Raspberry PI,例如,一切都很好。  但是,当我将其连接到客户主板时,TCA9406就会振荡。   SDA和SCL线在正常100kHz波形之上具有20MHz的振荡。   客户的I2C总线负载很重,有许多5K上拉电阻器和印刷电路板跟踪存根,无处不在。     

如果我断开主板I2C总线上的一些网络,问题就会消失。    它不是上拉电阻器的并联负载。   我可以在Raspberry PI上放置500欧姆上拉拔,并使用2米长的接口电缆,而不会产生任何振荡。  问题似乎是9406中的一杆。  它们似乎进入了一种模式,在这种模式下,它们会不断地重新触发自身,从而导致这种振荡。  

问题:

1. 以前使用此零件时,是否有人遇到此振荡问题?

2. 是否有任何引脚兼容的部件可以放在主板上?  我查看了数据表,但到目前为止没有数据表具有此引脚配置。  

下面我将把截面镜头粘贴到安装了主板的接口电缆的连接器上,然后将其卸下。   这种振荡显示在9406的"A"和"B"两侧。  I2C访问尝试工作,但由于所有额外的边缘而出现大量错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stephen,

    您能为我验证一些事情吗?

    1)顶部的示波器投照,这是O型示波器持久性投照还是采样不足的图片? (这里很难连接点)

    -如果是持久性,是否可以放大以循环并拍摄正常的示波器。 如果采样过小,您能否放大到一个周期并获得高采样率?

    2)我们能否查看示意图/方框图?

    示例:如果可能,请包括上拉电阻器

    -如果您无法在线共享此内容,我们可以根据需要将其脱机。

    3)您是否知道另一块板上的等效上拉电阻?

    4)您是否尝试过慢慢拆下另一块板上的上拉电阻器,以查看是否有帮助?

    5)底部的示波器,您说这一侧看不到振荡,还是说这一侧也在振荡(应该低,但会连续低,高)

    6)是否有任何其他I2C缓冲器与我们的器件直接接触?

    我已经看到两个缓冲区彼此连接偏移端会导致振荡的情况,例如第二个O型示波器图中的一个。

    7)图片顶部图片是A侧,底部图片是B侧?

    您的问题:

    1. 以前使用此零件时,是否有人遇到此振荡问题?

    这是我们第一次在此设备上看到此行为。

    2. 是否有任何引脚兼容的部件可以放在主板上?  我查看了数据表,但到目前为止没有数据表具有此引脚配置。

    遗憾的是,您可以尝试使用我们的TCA980x EVM板代替您的电路板,并绕过TCA9406。

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby:

    对示波器照射的采样过少。  扫描速度被缩小以显示多个I2C时钟。  系统目前正在使用中,所以我明天才能获得另一个示波器镜头。  我从Mouser那里得到了新的部件,但它们也表现出了同样的症状。  我还得到了TCA9617和PCA9306的样品。  我将它们固定在性能板上,并将它们接线以替换TCA9406。  这些备用设备不会振荡。  

    我要连接的主板来自第三方。  我没有他们的原理图。  从我所见,他们的I2C或SMBus是一个复杂的噩梦。  大量的转换器,大量的从属设备和大量的上拉菜单。  他们让我拆除一对电阻器,这将隔离总线的一部分。  当我进行隔离时,问题就消失了。  因此,我认为根本原因是他们的主板发出大量噪音。  从电路板上的+3.3V到SDA或SCL,我得到的电阻低于500欧姆,但它们的典型上拉电阻为5K。  

    我真的不能给出我的原理图,因为它实际上是由雇佣我们的人拥有的。  但是,I2C接口很简单,我会尝试粘贴其中的一部分。  3.3V SMBus输入仅检测到TCA9406。  TCA9406的输出仅传输至以5V运行的Cypress PSoC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些放大了扫描速度的示波器快照。  振荡频率约为28MHZ。  我正在使用TCA9406在主板和主板之间的中间板上的连接器上测量此情况。  主板的接口是3.3V电平,我的主板是5V电平。  因此 ,示波器镜头指的是"A"侧的连接。   当振荡发生时,它会显示在 TCA9406的"A"和"B"两侧。  通常,高电平在波形中会有一个环。  只有低水平才会持续振荡。   一旦它开始在高到低转换上振荡,将在输入间隔内继续。   它是间歇性的,因此一些I2C事务不 会发生任何振荡。

    我在中间板上的连接器上添加了47pF电容器,电容器从SDA添加到GND,SCL添加到GND。  这在一定程度上提高了性能,但未能解决问题。  可能需要100pF或更大的电容器。  这不是真正的解决办法,而是一种解决办法。  这只是因为它们具有如此多的并行5K上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stephen,

    感谢您提供更多信息。

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    "我还获得了TCA9617和 PCA9306的样品。  我将它们固定在性能板上,并将它们接线以替换 TCA9406。  这些备用设备不会振荡。"

    PCA9306实际上不是一个缓冲器,而是一个被动元件装置(没有一个镜头或任何幻想)。 因此,它不会引起振荡。 这方面的缺点是因为它没有RTA (上升时间加速器),它不能很好地支持1MHz I2C应用。(请注意,这些器件不像TCA9617那样是缓冲器)

    TCA9617A在没有RTA的意义上是相同的,这也是您没有遇到此问题的原因。 (提供缓冲,但在一侧产生约0.5V的静态电压偏移)

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    "我认为根本原因是他们的主板发出大量噪音。"

    昨天我与同事讨论了此帖子,根据提供的信息,我们怀疑它实际上是拉拔电阻和潜在噪音的混合。 当I2C设备下拉时,具有低等效上拉电阻的音量可能很大(您有更多的电流流入阻抗小但恒定的下拉FET,从而产生此音量)。 如果RTA触发电压周围的音量较高,如果您的噪音使总线电压高于RTA,您可能会意外跳闸RTA。

    我与该器件的设计人员进行了交谈,他证实了区域贸易协定不是边缘触发,而是电压触发器和静态电压,而是动态触发器(比如50 % of Vcc可以更高或更低)。 我在这里查找了一些设备和板,看看我是否可以进行一些测试来验证,但看起来我必须订购一些设备(我手头没有任何实验室设备)。 很遗憾,这可能需要一两天时间。

    根据此信息,我建议调整上拉电阻的大小,以降低音量。 如果您就此问题联系客户,您是否能够做到这一点?

    "我在中间板的连接器上添加了47pF电容器,从SDA到GND,从SCL到GND。这在一定程度上提高了性能,但没有消除问题。"

    这可能有助于降低噪音,就像去耦电容器那样,但当您尝试满足I2C规格时,总线电容会增加,这是有限制的(对于1MHz信号,最大电容允许为550pF)

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    从新的波形来看,这些瞬变会损坏我们的零件,因为负振铃会超过-0.5V的绝对最大值。 将肖特基二极管放在引脚上(SDA/SCL到GND)应有助于限制负摆动并将从高到低转换的振荡降至最低。

    您还可以尝试在SDA/SCL线路上放置一个小系列电阻,以帮助限制电流和di/dt,从而帮助减少感应反冲事件。 注:这可能会导致更高的vols,因为您要形成较大的分压器,所以要小心地调整大小。 您可以参阅以下链接以更好地了解:

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    我能否在一张图片中获得通道两侧的示波器(当您拉低时,A侧和B侧会振荡)。 理想情况下,两侧都完成低度操作(图1,两个通道都存在时,拉低状态,图2,B在两个通道都存在时拉低状态)

    *我特别想了解RTA是如何触发的(数字逻辑)。 这可能会描绘出更好的画面。

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是振荡期间"A"和"B"侧的示波器。   正如我之前所说的,我的设计所连接的主板是由第三方设计的。  他们不会和我分享完整的原理图,而且在我看来,他们使I2C总线过载。   第三方已决定在生产过程中不需要连接他们的某些I2C设备。  他们告诉我拆下两个零欧姆系列电阻器,这些电阻器拆除了其内部总线的一部分。  由于总线受限,目前还看不到摆动情况。   我还会附加一个上升边缘的示波器,它带有有限的I2C总线,最后附加了额外的I2C负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stephen,

    我今天能够在实验室里做一些测试。 我将设备设置为与您使用的电压相同的电压,并使用内部10k上拉。 我慢慢增加SCLA上的电压,直到我看到信号到达上升时间加速器。 发生的电压略高于900mV。 我对SCLB方面也做了同样的事,结果也是一样的。 有趣的是,我能够保持900毫伏的信号,并以物理方式滑动电线,产生足够的噪音,以触发区域贸易协定(我在这里不是在开玩笑)。

    我还将VccA更改为2.0 V,并进行了相同的测试,发现触发的电压约为700mV。 这告诉我们,区域贸易协定触发的30 % 值约为最低Vcc。

    我能够在您的情况下重现振荡,相信我对振荡循环有了更好的了解。

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    信号可能振荡的过程:

    1)信号被拉低,但音量较大(上拉等效电阻过低)

    2)噪音或感应反冲导致信号振荡并触发RTA

    3) RTA非常快速地将信号拉高,使信号振铃(感应反冲事件)约25 nS。 我认为25纳秒时间可能是区域贸易协定由于PfET一次性关闭延迟时间约为25纳秒而保持的时间。

    4)一旦区域贸易协定关闭,但I2C总线上的FET仍在拉低,并迅速将信号拉回

    5)可能在底部发生感应反冲事件,并在该处振荡,直到它到达Vol (音量),然后在此处振荡很短的时间。 RTA上的PFET在打开之前有一小段延迟(FET栅极电荷的物理)。

    6) 然后,信号环会在RTA完全接合(可能约10 ns)的位置重复循环

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    结论:

    从我的立场来看,由于您无法调整上拉值以降低音量,因此这里唯一的解决方法是使用没有RTA的设备,就像您在之前设置中所做的那样。 我建议在这里使用TCA9617B,因为我假设您需要以1MHz频率进行通信。

    -Bobby