This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC1.24万:用于24V电源的TIC1.24万

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660043/tic12400-tic12400-for-24v-power-supply

部件号:TIC1.24万

大家好,

我有一个关于TIC1.24万的问题。

我认为TIC1.24万适用于汽车,但我的客户希望将其用于工业PNP/NPN输入。

工业中的实际供电电压为24V典型值。

我的问题是

"TIC1.24万能否支持连续35V (电源)和连续35VINx (IN0至IN23输入电压)?"

如果"是",  则连续35V也涵盖所有电气特性规格?

TIC1.24万"Q-1"数据表提到建议的工作条件为35V,但35V在“表61”条件下进行测试。

在客户使用情况下,电源不是电池,而是连续 的24V。

我附上了显示客户想要做什么的材料。(电阻器/ Vth/电流值只是示例,不包括Rin,COMP)

如果有什么值得讨论的地方,你能告诉我吗?或者如果你有任何好的材料解释如何在工业中使用TIC1.24万,你能和我分享吗?

e2e.ti.com/.../TIC1.24万_5F00_24Vin.pptx

谢谢!

此致,

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    感谢您给我们带来这次机会。

    TIC1.24万不能支持连续35V电压,但24V典型电压正常。 电源上的35V瞬态事件是可以容忍的。 因此,我们没有35伏以下的参数。 您的客户希望拥有什么?

    我查看了附件中的图表。 架构和计算器对我来说很好。

    即使输入电源电压一直被拉至20V~30V,TIC1.24万前面的电阻分压器也有助于降低20V ~ 30V的50 %。 此操作区域对于TIC1.24万来说非常安全。