请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TIC1.24万 大家好,
我有一个关于TIC1.24万的问题。
我认为TIC1.24万适用于汽车,但我的客户希望将其用于工业PNP/NPN输入。
工业中的实际供电电压为24V典型值。
我的问题是
"TIC1.24万能否支持连续35V (电源)和连续35VINx (IN0至IN23输入电压)?"
如果"是", 则连续35V也涵盖所有电气特性规格?
TIC1.24万"Q-1"数据表提到建议的工作条件为35V,但35V在“表61”条件下进行测试。
在客户使用情况下,电源不是电池,而是连续 的24V。
我附上了显示客户想要做什么的材料。(电阻器/ Vth/电流值只是示例,不包括Rin,COMP)
如果有什么值得讨论的地方,你能告诉我吗?或者如果你有任何好的材料解释如何在工业中使用TIC1.24万,你能和我分享吗?
e2e.ti.com/.../TIC1.24万_5F00_24Vin.pptx
谢谢!
此致,
Kai