This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:USB2工作正常,但USB3不工作

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658953/tusb9261-usb2-works-but-usb3-doesn-t

部件号:TUSB9261

您好,

一年前,我设计了一款包含TUSB9261的主板。 USB2和USB3在该板上工作正常。 然后,我在另一个电路板上使用了这种设计,完全一样。 但我无法在新主板上使用USB3。 它与USB2一起工作正常。 如何调试TUSB9261以查找问题?

USB连接器引脚,电源,复位电路与旧设计相同。 在新的主板中,USB迹线具有90欧姆阻抗,并且它们是匹配的。

如果有人想查看原理图,请参阅此处。

(R37和R39未填充,可用于20Mhz)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Maksut,

    感谢您对我们产品的关注。
    我们已经指派了一名支持工程师,您应该很快就会得到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maksut,

    C45和C46应为0.1uF。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    这解决了我的问题。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Maksut,

    请尝试使用40 MHz Crystal吗? 请注意,您还需要将Freqsel 0.1设置为高。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    用100nF替换10nF电容器解决了我的问题。
    您的建议是解决问题还是对设计进行一般性改进? 我还检查了库存,没有引脚兼容的40MHz晶体。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Maksut,

    抱歉,我没有注意到您解决了将上限更改为.1uF的问题。 感谢您的确认。

    此致,
    Roberto