请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261 您好,
一年前,我设计了一款包含TUSB9261的主板。 USB2和USB3在该板上工作正常。 然后,我在另一个电路板上使用了这种设计,完全一样。 但我无法在新主板上使用USB3。 它与USB2一起工作正常。 如何调试TUSB9261以查找问题?
USB连接器引脚,电源,复位电路与旧设计相同。 在新的主板中,USB迹线具有90欧姆阻抗,并且它们是匹配的。
如果有人想查看原理图,请参阅此处。
(R37和R39未填充,可用于20Mhz)
谢谢你。