This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:为长I2C总线寻找I2C器件

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659437/tca9509-looking-for-i2c-devices-for-long-i2c-bus

部件号:TCA9509

大家好,

我计划建造一个可以延长的电路板。 例如,我可以通过将I2C线路和电源线路连接在一起来连接6块板,从而扩展系统中的端口号。 但是,我只想把主机启动板安装到主板上,这意味着从最后一个主板到主机启动板的I2C线路可能很长(60英寸)。 我正在寻找一些I2C设备来保护数据。  TCA9509是否是适合此应用的设备? 谢谢。  

此致,

便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    感谢您与我们联系。 通常 ,TCA9509应该起作用。 为了更好地理解,我在下面列出了基本知识。

    n ü I²C标准定义 在高达400 kbps的传输速度下总线上的总负载为400 pF。 否则,时间延迟太晚。  

    每个节点都会增加一定数量的电容和电缆本身。 每条电缆的每条长度都有特定的容量,通常为pF/m,因此电缆长度越长,总线上的负载越大。 确定负载后,需要计算上拉电阻器的值。 请查看此处了解更多信息:  

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/4807.slva689.pdf

    此外,如何构建网络也很重要。 示例显示在 数据表第10页的第10章“应用和实现”中。 如果您可以提供一个简单的结构图,我们可以详细了解您的应用程序。

    我希望这对您有所帮助,请不要犹豫,再问更多问题。

    此致  

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 ,Dierk:

    感谢您的回复。 我是否可以就我的系统设计与您脱机联系? 谢谢你。  

    此致,

    便士