Other Parts Discussed in Thread: TCA9509
大家好,
我计划建造一个可以延长的电路板。 例如,我可以通过将I2C线路和电源线路连接在一起来连接6块板,从而扩展系统中的端口号。 但是,我只想把主机启动板安装到主板上,这意味着从最后一个主板到主机启动板的I2C线路可能很长(60英寸)。 我正在寻找一些I2C设备来保护数据。 TCA9509是否是适合此应用的设备? 谢谢。
此致,
便士
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Penny:
感谢您与我们联系。 通常 ,TCA9509应该起作用。 为了更好地理解,我在下面列出了基本知识。
n ü I²C标准定义 在高达400 kbps的传输速度下总线上的总负载为400 pF。 否则,时间延迟太晚。
每个节点都会增加一定数量的电容和电缆本身。 每条电缆的每条长度都有特定的容量,通常为pF/m,因此电缆长度越长,总线上的负载越大。 确定负载后,需要计算上拉电阻器的值。 请查看此处了解更多信息:
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/4807.slva689.pdf
此外,如何构建网络也很重要。 示例显示在 数据表第10页的第10章“应用和实现”中。 如果您可以提供一个简单的结构图,我们可以详细了解您的应用程序。
我希望这对您有所帮助,请不要犹豫,再问更多问题。
此致
迪尔克