请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XIO2200A
多年来,我们一直在现有设计中使用XIO2200A IC,并且从未遇到过与之前批次的XIO2200A IC有关的问题。 对于最新的批次,我们看到了100 % 故障,这在随附的TI模拟FA申请表文档中披露。
我们需要非常快速地启动RMA流程,因为如果我们无法为客户提供工作板,客户将会失去业务。
e2e.ti.com/.../TI-analogue-FA-request-form_5F00_SUNRICH_2D00_reply.doc