This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2200A:紧急-未通过所有功能测试

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657814/xio2200a-urgent---failing-all-functional-tests

部件号:XIO2200A

多年来,我们一直在现有设计中使用XIO2200A IC,并且从未遇到过与之前批次的XIO2200A IC有关的问题。 对于最新的批次,我们看到了100 % 故障,这在随附的TI模拟FA申请表文档中披露。  

我们需要非常快速地启动RMA流程,因为如果我们无法为客户提供工作板,客户将会失去业务。  

e2e.ti.com/.../TI-analogue-FA-request-form_5F00_SUNRICH_2D00_reply.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony,您好!

    您能否向我们提供与您联系的TI代表?

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    您能否提供您的电子邮件以便我直接与您沟通?

    最佳,

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    您能否提供您的电子邮件以便我直接与您沟通?

    最佳,

    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件处理

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    我们正在通过供应商进行工作,并且没有与TI代表直接联系。 您能帮我们联系我们吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    我向您发送了一封电子邮件,发送给TI代表,如需进一步的支持,请使用电子邮件

    此致,
    Roberto