This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1 FPD Link III与DS90UB934-Q1 FPD Link III输入兼容?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB953-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657945/ds90ub953-q1-ds90ub953-q1-fpd-link-iii-is-compatible-with-ds90ub934-q1-fpd-link-iii-input

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其它部件:DS90UB960-Q1ALP

您好,

我们正在S-CAM 4.8 和其他项目中使用DS90UB953-Q1和DS90UB960-Q1。 我们想知道953 FPD LINK III输出是否与934 FPD Link III输入兼容。

953是MIPI至FPD Link III,934是平行于FPD Link III

我们的接口模块有953,数据记录器有934个部件。因此,请确认934解串器 在 数据速率和协议设置方面与953串行器兼容。

此致,

Narasimha LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请加快响应速度。我们需要从概念验证测试开始。

    我们想知道934反序列化器输入是否支持953 串行器输出FPD Link III  

    此致,
    Narasimha LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    953串行器可以在向后兼容DVP模式下与上一代并行输出类型解串器(如934)配合使用。 TI网站上的953文档中提供了应用说明,详细介绍了该主题: www.ti.com/.../snla270.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Palaniappan Manickam,

    感谢您的澄清。

    TI站点中提供的数据表未提及具有外部CLKIN的DVP,它显示MODE_SEL (地址0x03)
    000:CSI-2同步模式
    001:CSI-2时钟模式
    010:CSI-2非同步模式外部时钟

    请您分享反映地址0x03:101 DVP外部时钟向后兼容模式的最新数据表。

    您是否有任何953脚本配置文件来配置953串行器,该串行器将与934 Deserilizer输入兼容。

    此致,
    Narasimha LV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    最新的953数据表是我们现在可在TI.com上在线获取的数据表。 目前没有其他可用的更新版本。 当下一个953数据表版本准备就绪并提供任何更新时,它将在Web上发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    可用数据表未提及953将通过在寄存器0x02上启用0x045来支持DVP模式。因此,我们只需确保953将支持向后兼容934 FPD link III ,然后再与我们的客户端共享。

    如果有任何ALP python脚本可用于将953 CSI2/MIPI配置为934 FPD Link III,请共享相同的脚本。

    此致,

    Narasimha LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,正如我提到的,它在向后兼容模式下与934兼容,请使用我参考的应用说明了解详细信息以及如何配置此模式。
    目前没有可供共享的脚本,但如有需要,请咨询您的FAE。