请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB953-Q1 主题中讨论的其它部件:DS90UB960-Q1, ALP
您好,
我们正在S-CAM 4.8 和其他项目中使用DS90UB953-Q1和DS90UB960-Q1。 我们想知道953 FPD LINK III输出是否与934 FPD Link III输入兼容。
953是MIPI至FPD Link III,934是平行于FPD Link III
我们的接口模块有953,数据记录器有934个部件。因此,请确认934解串器 在 数据速率和协议设置方面与953串行器兼容。
此致,
Narasimha LV