This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:设备启动过程

Guru**** 2478835 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657689/sn65lv1224b-device-startup-procedure

部件号:SN65LV1224B

您好,

在SN65LV1224B中,如果不遵循图21中的步骤,将会出现什么问题。 设备启动?
当PWRDNB为高电平时,将VDD设置为3.0 V后,将PWRDNB设置为"低">"高"的过程是否存在问题?
如果此程序没有问题,是否对在低>高程序中应保持低电平的时间有规定?

此致,
索帕托帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您对我们产品的关注。
    我已经指派了一名支持工程师,因此您应该很快就会得到响应。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jorge

    感谢您的回复。
    我正在等待支持工程师的回复,但我仍然无法获得答案。

    此致,
    索帕托帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉耽误你的时间。 仍在尝试查找更具体的详细信息,但一般来说,如果遵循该程序,则在启动期间输出的状态将处于高阻抗状态,否则在启动期间输出将未知。

    此致,
    雅瑟