Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65LV1224B 您好,
在SN65LV1224B中,如果不遵循图21中的步骤,将会出现什么问题。 设备启动?
当PWRDNB为高电平时,将VDD设置为3.0 V后,将PWRDNB设置为"低">"高"的过程是否存在问题?
如果此程序没有问题,是否对在低>高程序中应保持低电平的时间有规定?
此致,
索帕托帕