This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:当在单端同轴模式下使用SERDES时,为什么Rin需要50欧姆终端的问题。

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654220/ds90ub933-q1-question-on-why-50-ohm-termination-is-needed-for-rin--when-serdes-is-used-in-single-ended-coaxial-mode

部件号:DS90UB933-Q1

您好,  

我正在尝试了解高速数据如何流经SERDES对中的FPD III链路。 以DS90UB933/934对为例。  

我假设差分驱动器与典型的LVDS驱动器相似(在高级意义上忽略细节)。 请参见下图(从TI LVDS用户手册中获得),

问:是否可以确认?  

在差动模式下,它非常简单,因为高速电流将从串行器的DOUT+通过STP电缆流向RIN-,并在解串器中通过内部100欧姆端接(下图是从TI FPD3培训中获得的差动模式), 然后退出反序列化器的RIN- 并流回串行化器的DOUT-并返回GND,从而完成当前循环。  

问:但是,在单端同位模式情况下,高速电流的路径是什么(DS90UB933数据表第37页中的图30)?  

  • 是否高速电流从DOUT+(串行器,通过同轴电缆,到达反串行器的Rin+)流出,通过50欧姆端接端接,流经VBIAS (在AC中为GND),然后通过反串行器的GND回流? 返回同轴电缆的GND,返回串行器?  
  • 为什么在这种单端情况下,RIn-端口需要外部50欧姆? 它有何意义?   

谢谢。  

肖恩。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,
    1.与LVDS类似,有些使用CML。
    2.取决于总功耗。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    您能否详细说明PT2。 最好举一个例子。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以访问 www.ti.com/fpdlink ,获取PoC培训。它包含详细信息。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    我已经完成了POC和FP/3 Link的培训。

    它没有具体回答我在问题2中提出的问题。

    在第二季度,请查看我的原始帖子。 在这一点上,我把我的问题表述为提出具体项目。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chua
    问:但是,在单端同位模式情况下,高速电流的路径是什么(DS90UB933数据表第37页中的图30)?
    答:输出是CML体系结构。请参考TI推荐的电路。下面回答您的进一步问题。

    •是否高速电流从DOUT+(串行器,通过同轴电缆,到达反串行器的Rin+)流出,通过50欧姆端接端接,流经VBIAS (在AC中为GND),然后通过反串行器的GND回流? 返回同轴电缆的GND,返回串行器?
    答:是的,返回路径通过GND。

    •为什么在这种单端情况下,RIn-端口需要外部50欧姆? 它有何意义?
    B:用于高速输出和输入I/f的阻抗匹配

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    感谢您提供更清晰的说明。

    所以,根据你的解释。 在单端同轴模式中,高速电流通过50欧姆同轴电缆从串行器流向解串器,并在解串器中使用50欧姆内部端接端接,然后通过GND返回到串行器。 (dout +到Rin +)我可以理解,因为50欧姆内部端接用于匹配50欧姆的同轴电缆Zo。

    问:好的...如果是这种情况,那么DOUT-和Rin-似乎不参与高速电流回路的输出。 那么为什么RIn-和DOUT-端口仍需要50欧姆的外部端接?

    问:是否有一个AppNote/Document (您可以参考)描述了如何将CML输出用作单端IO的详细信息和原因?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这就是为什么同轴电缆应该正确接地的原因。您可以在my.ti.com中搜索"high speed I/f CML),以获得更多的高速I/f知识,谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,  

    请以应有的尊重直接回答我的问题。

    问:好的...如果是这种情况,那么DOUT-和Rin-似乎不参与高速电流回路的输出。 那么为什么RIn-和DOUT-端口仍需要50欧姆的外部端接?  

     

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chua
    对于单端应用,未使用的50欧姆端接不适用于高速电流回路,请勿陷入这种状况。
    1.高速差速器。 输入/输出在两个差动引脚上应具有相同的负载,而未使用的单端引脚也应端接以平衡输出/输入(然后最小化总噪声)。
    2.对于差动输入引脚(Din+/DIN-),未使用的输入引脚也应具有正确的偏置电压,该电压包含在FPD-Link芯片中。

    因此,对于FPD-Link同轴电缆应用,应根据d/s的建议正确端接未使用的差分引脚。


    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    非常感谢。 感谢您的解释。