请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB913A-Q1 您好,
关于DS90UB913A/DS90UB914A,我有两个问题:
1>。 913A在pclk模式下工作,如何确保时钟的tJIT0参数正常或不正常?
以下是我们的测量结果,您能否帮助确认结果是否正常?
2>。 如何检查LVDS差分信号在接收器端是否符合规格?
差分信号同时包括前声道和后声道。 我们需要确保两个信号都符合VID参数。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
关于DS90UB913A/DS90UB914A,我有两个问题:
1>。 913A在pclk模式下工作,如何确保时钟的tJIT0参数正常或不正常?
以下是我们的测量结果,您能否帮助确认结果是否正常?
2>。 如何检查LVDS差分信号在接收器端是否符合规格?
差分信号同时包括前声道和后声道。 我们需要确保两个信号都符合VID参数。
您好,Charley,
谢谢您~
1.913A在10位模式下工作,像素时钟为74.25Mhz;因此,0.3UI约为288ps。
但是,如何使用以下数据检查抖动是在规范范围内还是在规范范围外?
测量结果
| 说明 | 平均值 | 标准偏差 | 最大 | 最小 | p-p | 人口 | 最大cc | 最小cc | ||
| TJ@BER1,Ch1 | 210.87ps | 26.044ps | 396.20ps | 138.23ps | 257.97ps | 789. | 0.0000秒 | 0.0000秒 | ||
| 当前采集 | 217.41 ps | 0.0000秒 | 217.41 ps | 217.41 ps | 0.0000秒 | 1. | 0.0000秒 | 0.0000秒 |
2.是的,它是913和914之间的差分信号。我会再试一次~