This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:抖动和LVDS测量

Guru**** 2603295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658491/ds90ub913a-q1-jitter-and-lvds-measurement

部件号:DS90UB913A-Q1

您好,

关于DS90UB913A/DS90UB914A,我有两个问题:

1>。 913A在pclk模式下工作,如何确保时钟的tJIT0参数正常或不正常?

以下是我们的测量结果,您能否帮助确认结果是否正常?

e2e.ti.com/.../MeasReport.rar

2>。 如何检查LVDS差分信号在接收器端是否符合规格?

差分信号同时包括前声道和后声道。 我们需要确保两个信号都符合VID参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1.请参阅DS90UB913A数据表的7.6 推荐的PCLK串行器计时部分。 最大输入抖动为0.3UI。 您是否在12位HF模式下运行设备? 如果是,根据您的结果,抖动为0.29UI,这符合要求。 如果设备处于10位模式,则它也会以更好的余量通过。

    2.当您说LVDS差分信号时,您是指913和914之间的FPD链路信号吗?
    您可以将电缆的一端连接到913,并在另一端进行测量,以检查是否存在正向通道VOD,并与914上的VID要求进行比较。
    将电缆连接至914并在另一端测量将获得后通道VOD。


    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charley,

    谢谢您~

    1.913A在10位模式下工作,像素时钟为74.25Mhz;因此,0.3UI约为288ps。

    但是,如何使用以下数据检查抖动是在规范范围内还是在规范范围外?

    测量结果

    说明 平均值 标准偏差 最大 最小 p-p 人口 最大cc 最小cc
    TJ@BER1,Ch1 210.87ps 26.044ps 396.20ps 138.23ps 257.97ps 789. 0.0000秒 0.0000秒
    当前采集 217.41 ps 0.0000秒 217.41 ps 217.41 ps 0.0000秒 1. 0.0000秒 0.0000秒

     

    2.是的,它是913和914之间的差分信号。我会再试一次~

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的回答正确,即0.3UI大约为288ps。

    TJ@BER是在比特错误率下测得的总抖动。 通常我们将人口设置为100,在你们的情况下,它停止为789人口,这有点太多了。

    通常,对于100个填充,我们将288ps与最大TJ@BER值进行比较,以检查是否通过或失败。
    根据您提供的数据,平均值和标准偏差都很低,足以通过0.3UI,这就是为什么我说应该可以。

    我进一步检查了提供的报告,发现F2打开了一阶过滤器。 这应该是第二阶筛选器。
    您可以尝试更改滤波器设置和填充,然后再次检查抖动。

    希望这个解释清楚。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charley,

    关于扩散信号,只有VID的参数显示在规格中,它有眼睛的高度和开口规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们目前没有建议的眼睛高度和开口数量。 请遵循抖动和VID/VOD要求。

    此致,
    查利蔡