主题 :TPS2061中讨论的其他部件
您好,
请支持人员就以下问题提供您的意见。
1. EN1和EN2引脚的VIH和Vil是什么? 考虑 通过将ENx引脚连接到3.3V来禁用开关,是否需要添加任何PU电阻器? 或PD电阻器连接到GND以启用开关?
2. 在系统 加电时,默认情况下,ENx HIGH (禁用输出)的OUT/OUT2 (未连接USB设备)上没有负载时,此时的输出电压水平是多少?
3. in/enx/ocx引脚是否有通电顺序要求?
4. 当我们希望在系统 加电期间禁用此开关(以便输出为0V)时,连接ENx引脚的建议方法是什么?
Antony