This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062:TPS2062DR相关问题

Guru**** 2927160 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2062, TPS2061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658162/tps2062-tps2062dr-related-questions

部件号:TPS2062
主题 :TPS2061中讨论的其他部件

您好,

请支持人员就以下问题提供您的意见。

 

1.    EN1和EN2引脚的VIH和Vil是什么?  考虑 通过将ENx引脚连接到3.3V来禁用开关,是否需要添加任何PU电阻器?  或PD电阻器连接到GND以启用开关?  

2.        在系统 加电时,默认情况下,ENx HIGH (禁用输出)的OUT/OUT2 (未连接USB设备)上没有负载时,此时的输出电压水平是多少?

3.      in/enx/ocx引脚是否有通电顺序要求?

4.    当我们希望在系统 加电期间禁用此开关(以便输出为0V)时,连接ENx引脚的建议方法是什么?

 

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1)很抱歉回复太晚。 是的,您需要为EN添加PU或PD电阻器,因为这对抗噪性很好。
    TPS2062是EN-pin有源低器件,因此,EN-pin LOW than 0.8 V (低于电压的电压)将激活DIVCE。
    2)在系统开机期间禁用设备时没有输出电压。
    3)系统应用没有顺序要求。
    4) EN-Pin将上拉电阻连接到Vin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    谢谢!!

    剩下的问题是,ENx引脚的"逻辑高"最低电平是多少?  换言之,ENx引脚的VIH (min)是什么?  它是否取决于Vin上施加的电压水平?  将ENx始终连接到3.3V是否正常?

    如果正常,建议的ENx和3.3V之间的PU电阻值是多少?  此处的PU电阻值判断标准是什么?

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anntony:
    对于TPS2061,enable is logic low active,当en引脚低于0.8V (VIL)时,该器件将激活以进行工作。 ENX引脚的最小电平为“逻辑高电压”为0.8V,它不取决于输入电压。 可以将ENX设置为3.3V逻辑高电平。
    建议PU电阻为100K Rohm。 此处的标准是EN引脚中的II电流,数据表中的标准是-5uA(最小)和5uA(最大)。

    您可以参阅第4页电气表检查"启用输入"列,以检查EN-Pin的每个参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    谢谢!  我发现ENx引脚的VIH (最小值)为2V,如下所示。

    但是,电流似乎是 -0.5uA (min)和0.5uA (max),而不是 -5uA (min)和5uA (max)。  那么,考虑到ENx被拉至3.3V,如何计算建议的电阻值?

    谢谢!

    Antony

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    是的,你说得对。 我在这里犯了一个错误。
    电阻器取决于Enable引脚中的II电流,范围为-0.5uA至0.5uA。
    PU/PD= 3.3V/II,只需按照公式计算。