您好,
1.我已将953/954评估套件与953/954评估套件附带的200万像素摄像头套件连接在一起。 使用正确的脚本进行连接和初始化后,954端的图像格式为:1920字节X1080行。 qn:此图像传感器发送的数据是否设置为RGB888? 这意味着1个字节/像素? 因此,1920像素意味着1920字节?
2.对于953或954发送的测试模式,953使用同轴电缆在同步模式下连接到954。954的参考电阻为24MHz。 链接:通过,已锁定。
答:如果测试模式由954端激活,则测试模式图像可由主机处理器看到-这将检查954到主机处理器的链路,正确吗?
b.如果测试模式由953面激活,则测试模式串行化并传输到954,主机处理器可以看到图像-这将检查953到954到主机处理器的链接,正确吗?
C.测试图案应该是什么样子? 它们是灰度条吗? 颜色的设置值为:00至FF。请参见下图,我将看到粉红色的测试图案条。
d.测试图案是否以RGB888格式发送?
3.现在我继续将传感器连接到953,并通过同轴电缆连接到954,PoC,参考电阻为24MHz,同步模式。 当传感器设置为发送1920x1080,1080,位于954端时,将读取以下图像尺寸:
2989字节x 1103行(假定为1920x1080格1080格式)。
2989/1920 =1920 = 1.556 ,如果传感器发送12位格式,则应为1.5。
1103/1080 =1080 = 1.02 ,应为1
我能否检查传感器是否发送12位或10位格式,953/954 SerDes ICS如何封装数据流,数据流在通过953/954后是否转换成任何特定格式?
当传感器直接连接到主机处理器时,如果设置为1920x1080格1080格式,则可以看到正确的图像。 但当通过953/954 SerDes连接时,从954接收到图像后,图像会失真。请参阅随附的图片。
感谢您就这里可能出现的问题提供任何建议。 非常感谢。