This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:ds90ub954/953图像格式相关问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658098/ds90ub954-q1-ds90ub954-953-image-format-related-issue

部件号:DS90UB954-Q1

您好,  

1.我已将953/954评估套件与953/954评估套件附带的200万像素摄像头套件连接在一起。 使用正确的脚本进行连接和初始化后,954端的图像格式为:1920字节X1080行。 qn:此图像传感器发送的数据是否设置为RGB888? 这意味着1个字节/像素? 因此,1920像素意味着1920字节?

2.对于953或954发送的测试模式,953使用同轴电缆在同步模式下连接到954。954的参考电阻为24MHz。 链接:通过,已锁定。

答:如果测试模式由954端激活,则测试模式图像可由主机处理器看到-这将检查954到主机处理器的链路,正确吗?

b.如果测试模式由953面激活,则测试模式串行化并传输到954,主机处理器可以看到图像-这将检查953到954到主机处理器的链接,正确吗?

C.测试图案应该是什么样子? 它们是灰度条吗?  颜色的设置值为:00至FF。请参见下图,我将看到粉红色的测试图案条。  

d.测试图案是否以RGB888格式发送?

3.现在我继续将传感器连接到953,并通过同轴电缆连接到954,PoC,参考电阻为24MHz,同步模式。 当传感器设置为发送1920x1080,1080,位于954端时,将读取以下图像尺寸:

2989字节x 1103行(假定为1920x1080格1080格式)。

2989/1920 =1920 = 1.556 ,如果传感器发送12位格式,则应为1.5。

1103/1080 =1080 = 1.02 ,应为1  

我能否检查传感器是否发送12位或10位格式,953/954 SerDes ICS如何封装数据流,数据流在通过953/954后是否转换成任何特定格式?

当传感器直接连接到主机处理器时,如果设置为1920x1080格1080格式,则可以看到正确的图像。 但当通过953/954 SerDes连接时,从954接收到图像后,图像会失真。请参阅随附的图片。

感谢您就这里可能出现的问题提供任何建议。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,LM:

    1.我会再跟你们说。 我期待RAW12,但我需要仔细检查。
    2a. 是的
    2b. 是的
    2C和2D:这些由寄存器设置。 默认值为RGB888。 使用参考色条图案时,这是灰阶。

    3. 953/954按照MIPI协议对数据进行封装,不转换数据类型。 我看到您看到奇偶校验错误。
    您能否提供您的完整设置的图片以帮助我评估为什么可能会出现错误?

    此致,
    佐伊