主题中讨论的其他部件:Alp.
我正在使用934解串器和933串行器,但我无法通过ALP本地或远程读取任何数据。 即使尝试读取摄像机,串行器和反序列器的设备ID,我也会使用board.ReadI2C命令获得0。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用934解串器和933串行器,但我无法通过ALP本地或远程读取任何数据。 即使尝试读取摄像机,串行器和反序列器的设备ID,我也会使用board.ReadI2C命令获得0。
您好,
无论连接到933芯片,934寄存器都应可用于本地访问。 让我们先了解934问题。
只是确认一下,您可以按照snlu220用户指南第4节进行设置,但不能读取任何934个寄存器。
请确保主板已通电且USB端口旁边的绿色LED指示灯亮起。
934板的VDDIO级别是否为1.8V或3.3V? 如果电压为1.8V,请按照随附的幻灯片更改ALP configuration.e2e.ti.com/.../vdd1.8-setting.pdf
此致,
查利蔡
是的,正确。 我遵循了snlu220的第4节(看起来信息性比设置更强),我无法从934寄存器中获取任何数据。 我可以通过ALP中的'Registers (注册)'选项卡设置注册。 但是,当我从‘脚本’选项卡阅读它们时,我总是得到'0'。
主板已通电,USB端口旁边的绿色LED亮起。
VDDIO为3.3V而不是1.8V,因此这不是问题。
还有什么需要检查的? 是否需要设置GPIO引脚?