This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1EVM:是否可以为寄存器提供934传感器设置文件?

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657836/ds90ub934-q1evm-would-it-be-possible-to-provide-934-sensor-setup-file-for-registers

部件号:DS90UB934-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:Alp.

我正在使用934解串器和933串行器,但我无法通过ALP本地或远程读取任何数据。 即使尝试读取摄像机,串行器和反序列器的设备ID,我也会使用board.ReadI2C命令获得0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请提供更多信息。  

    您是否在使用TI EVM?

    I2C上拉电压是多少?

    ALP是否根据我们的用户指南正确配置?

    此致,

    查利蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我正在使用TI EVM。  

    通过VFEED_LDO1的电压为9V。

    我相信我已经按照snlu220用户指南配置了所有内容,但指南中没有关于为934芯片设置寄存器的信息。 是否有其他指南提供注册信息?

    您是否建议使用特定的同轴电缆? 我目前使用的是Pasternack PE3.8746万-A-24,我认为这可能是一个问题,没有数据被发送到933芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    无论连接到933芯片,934寄存器都应可用于本地访问。 让我们先了解934问题。

    只是确认一下,您可以按照snlu220用户指南第4节进行设置,但不能读取任何934个寄存器。

    请确保主板已通电且USB端口旁边的绿色LED指示灯亮起。  

    934板的VDDIO级别是否为1.8V或3.3V? 如果电压为1.8V,请按照随附的幻灯片更改ALP configuration.e2e.ti.com/.../vdd1.8-setting.pdf

    此致,

    查利蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,正确。 我遵循了snlu220的第4节(看起来信息性比设置更强),我无法从934寄存器中获取任何数据。 我可以通过ALP中的'Registers (注册)'选项卡设置注册。 但是,当我从‘脚本’选项卡阅读它们时,我总是得到'0'。  

    主板已通电,USB端口旁边的绿色LED亮起。

    VDDIO为3.3V而不是1.8V,因此这不是问题。

    还有什么需要检查的? 是否需要设置GPIO引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很好地听到您可以在“注册”选项卡中设置注册。
    请重新启动ALP,在连接934EVM的情况下使用934配置文件,并尝试使用此推荐。
    Board.ReadReg (0x00)

    你能得到什么吗? 结果应与使用“注册”选项卡读取寄存器0x00时的结果相同。

    您说您正在使用board.ReadI2(cdevAddr, regIndex)推荐阅读。 是否正确设置了devAddr部件? 它应该与0x00寄存器读数相同。
    regIndex应该是寄存器地址。
    例如,如果934设备地址为0x60,则推荐值应为board。ReadI2(2x600x00)

    请告诉我,您是否可以在本机读取934 I2C。

    对于933,是否使用934锁定?