This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:布局示例:板/印刷电路板接地与底盘接地相同?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657556/lmh0302-layout-example-board-pcb-ground-same-as-chassis-ground

部件号:LMH0302

我的客户正在使用LMH0302将3G-SDI信号驱动至直接与机箱配接的BNC连接器。 因此,BNC连接器与底盘地配接。

在LMH0302数据表中的图6 (第11页)-"布局示例"中,不清楚"BNC防垫"的接地是否连接到主板/PCB接地,或者这是否是机箱接地。

请回答以下问题:

1."布局示例"上的浅绿色接地部分是否为板/印刷电路板接地? 底盘接地? 还是两者(即印刷电路板和底盘接地连接在一起)?

2.图中是否应该显示BNC防垫上方和下方的金色焊接连接,以便BNC连接器连接到浅绿色GND?

3.在这种情况下,由于BNC连接器直接与底盘配接,是否建议将底盘接地直接与电路板接地相连? 或者是否有任何其他建议(通常需要使用铁氧体磁珠+电感器滤除机箱噪音)?

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    请注意以下评论:

    1)。 浅绿色区域是板/BNC接地。

    2)。 首先,我们应确保使用BNC供应商的防垫建议。 BNC防垫上方的第二个区域可以是金焊,但只要它是75欧姆轨迹宽度的5倍-以确保它不会干扰轨迹阻抗。   

    3)。 将底盘GND与板接地配对是一个系统问题,这可能取决于整个系统EMI。 也许为了减少EMI,最好是为铁氧体磁珠或电感器配备一个位置支架。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nasser:
    感谢您的反馈。 这为客户澄清了这些项目。 感谢快速响应!
    此致,
    Andy