This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:RAW10 8位模式

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654865/ds90ub964-q1-raw10-8-bit-mode

部件号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] RAW10 8位模式

您好,

能否在port_config (0x7C)中详细说明RAW10_8bit_CTL寄存器位(0x7C[7:6])?


即使我们使用此RAW10 8位模式(10或11),CSI数据类型仍需要设置为RAW10 (不是RAW8)。 正确吗?
(CSI数据类型也指定RAW8数据类型)

我的客户会将DS90UB964-Q1与四个具有RAW10模式的DS90UB913A-Q1s配合使用。
但实际数据位是10位中的8位,因此可能需要配置此位。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    您的理解通常是正确的。 反序列化器应处于RAW10模式,并将0x7C设置为所需模式。

    但是,CSI数据类型本身可根据客户的需要进行设置,无需设置为RAW10。

    此致,
    佐伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

    我将我的理解汇编如下。
    如果我错了,请纠正我。




    提前感谢您的支持。
    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    我看到的一个错误是,选择较高的8位将对应于DIN 9:2,而不是DIN 7:0。 否则,您的理解似乎是正确的。

    此致,
    佐伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

    感谢您的检查! 已更正。



    希望此信息将对其他工程师有所帮助!
    谢谢!