This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC1.24万-Q1:查询INX输入电压电平

Guru**** 2596415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655841/tic12400-q1-inquire-about-inx-input-voltage-level

部件号:TIC1.24万-Q1
主题中讨论的其他部件: TIC1.24万

你好,团队成员。  

我的客户希望将TIC1.24万-Q1应用于36V汽车系统。

为解决输入电压范围问题,TIC1.24万-Q1电源将使用直流-直流提供12V电源。

因此,我想检查以下是否有任何问题。

1. 通过IN0 ~ IN9输入高信号时,即使按如下所示的电压分配输入,功能是否存在任何问题?

2. 当12伏连接到TIC1.24万-Q1的VS时,如果输入到INX的电压高于12伏(低于35伏),是否出现TIC1.24万-Q1的功能问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    我假设只有35V或36V存在,因为蓄电池拖转启动事件。 因此,它是瞬时事件,而不是INX引脚上的长期直流应力。 在这种拖转启动的情况下,不应出现任何问题。 如果此假设不正确,请更正我。


    至于你的第一个问题,我觉得这个原理图很好。 它应该能够正确检测交换机状态。 但是,我很好奇为什么需要Radd。 这是我的分析。

    使用Radd
    开关关闭:VINx = 36V * 2K/(2K + 600)-2mA *(600 * 2K)/(600+2K)= 26.7V
    开关打开:VINX = 0伏

    不带Radd
    开关关闭:VINx = 36V - 2mA * 600Ohms = 34.8V
    开关打开:VINx = 0伏

    在有Radd和无Radd的情况下,TIC1.24万-Q1都应能够检测交换机状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,范先生,

    感谢您的快速回复。

    进行瞬态电压测试时,可输入高达52V的电压。

    我想对上述问题应用电压分布。

    那么,如果INX的输入电压在使用电压分布输入小于35V的电压后超过阈值电压,输入检测将不是问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    INX引脚处的52V过高,即使TIC1.24万-Q1 INX引脚中存在过压保护。 TVS二极管应该能够处理过电压事件。

    如果您能与我分享您对您的问题应用了哪种类型的电压分布,我可以帮助您进行可靠性分析。

    关于您关于电压阈值的最后一个问题,如果您能绘制一个示意图并告诉我您的问题,我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    范王先生,您好!

    感谢您的快速回复。

    46V TVS二极管应用于蓄电池电源输入,用于负载转储保护。
    TVS二极管的最大击穿电压为52V。
    我们目前正在设计电路,并正在考虑电阻器分布以保护INX引脚。
    (Vs输入电压通过施加12V直流-直流来保护。)

    此外,反向保护二极管应用于蓄电池输入。
    当-36V电压输入到INX时,电流不会流经Vs吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Charles。 现在我了解了为什么要添加分压器。 您的电视为46V,带52V故障。 换言之,如果没有分压器,INX引脚处将存在46V~52V瞬态电压。

    正如您所建议的,Vs线路上的反向保护二极管是必须的。  

    对于Vs = 12V时输入到INX引脚的-36V,问题不是电流回流。 问题是当Vs = 12V时,INX引脚在INX引脚上只能承受低至-24V的电压。 如果INX引脚电压高于-24V,则电流回流不会是问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢范

    在我的情况下,我将Vin (电池)连接到GND,将INX连接到+36V。

    我在TIC1.24万的Vin和Vs之间添加了反向保护二极管。

    在这种情况下,我认为由于反向电流保护二极管,电流不会流动。

    但INX低于-24V并超过了最大额定电压。

    在这种情况下,INX是否存在任何问题?

    请尽快检查。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    是的,在这种情况下会出现问题。 当INX电压低于-24时,电流不是电压的最大问题。 此电压超过最大额定值。 换言之,它将永久损坏内部晶体管。