主题中讨论的其他部件: TIC1.24万
你好,团队成员。
我的客户希望将 TIC1.24万-Q1应用 于36V汽车系统。
为解决输入电压范围问题, TIC1.24万-Q1 电源将使用直流-直流提供12V电源。
因此,我想检查以下是否有任何问题。
1.当蓄电池反向连接时,是否有电流路径通过TIC1.24万-Q1内部电路流向SPI端口?(请参阅下面的插例1和插例2)
如果电流可以流动,您如何设计阻尼电阻以保护SPI端口和MCU?
2.在下面的情况2中,如果36V是反向电压输入,TIC1.24万-Q1是否有问题?
(由于反向电压保护二极管,INX与Vs之间没有直流电流。 只有通过MCU和控制单元的SPI或GPIO端口的路径。)
案例1.
案例2。
谢谢!