请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5983万
我的系统是电源接收器侧。我们使用TPS6.5983万
我们尝试对GND短路,电源将被禁用(5V --> 0V)。
我想知道电源(例如:C型适配器)或接收器(我的系统TPS6.5983万)的保护吗?
因为我有测试OCP功能。 当负载> 3A时,Vbus将被禁用。 文件:tek0.0006万.
但我使用的是Short,电流限制将发生在2.3A上,Vusb将被禁用。 文件:tek0.0004万.
我不知道这种保护是OCP还是UVP?