This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:TPS6.5983万电流限制

Guru**** 2552220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654727/tps65983-tps65983-current-limit

部件号:TPS6.5983万

 我的系统是电源接收器侧。我们使用TPS6.5983万
我们尝试对GND短路,电源将被禁用(5V --> 0V)。

我想知道电源(例如:C型适配器)或接收器(我的系统TPS6.5983万)的保护吗?

因为我有测试OCP功能。 当负载> 3A时,Vbus将被禁用。 文件:tek0.0006万.
但我使用的是Short,电流限制将发生在2.3A上,Vusb将被禁用。 文件:tek0.0004万.
我不知道这种保护是OCP还是UVP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:

    如果存在过电流或电源短路,电源有责任跳闸VBUS。

    请您提供更详细的波形,每个信号的名称,并告诉我们第二个波形中的峰值电流。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul

           非常感谢!!  

    是的,你是对的。

    您知道TPS6.5983万的TBT设置吗  

    1:始终设置欠电压保护4.5V (启用/禁用)

    2:欠压保护跳闸点PP_5V (5 % - 50 %)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:

    TBT配置由合作伙伴公司预定义,您几乎不能更改。 这些硬件设计为使用特定设置,因此我们不提供太多的灵活性来更改TBT温度中的这些设置。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:

    如果您得到了答案,我可以关闭此帖子吗?

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,请关闭此问题。
    非常感谢。