Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TFP401A 主题中讨论的其他部件:TFP401, TFP410
1) TFP401和TFP410 RX/TX最大速率? 1.65GHz?
2) TFP401:QE[0:23]最大速率是多少? 165MHz?
3) TFP401: QO[0:23]最大速率是多少? 165MHz?
4) TFP410:什么是数据[0:23]最大速率? 165MHz?
5) 如果我需要数据,QE和QO信号为1.8V,您建议使用哪种转换器来计算接口速率?
- 我想知道我是否可以在低挥杆模式下操作TFP410,VREF=0.9V,而不是通过转换器运行信号? 是否有任何缺点?
- 您对TFP401翻译有何建议?