This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP410和TFP401A速率和电压转换

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654972/tfp401a-tfp410-and-tfp401a-rates-and-voltage-translation

部件号:TFP401A
主题中讨论的其他部件:TFP401TFP410

1)  TFP401和TFP410 RX/TX最大速率? 1.65GHz?

2)   TFP401:QE[0:23]最大速率是多少? 165MHz?

3)   TFP401: QO[0:23]最大速率是多少? 165MHz?

4)   TFP410:什么是数据[0:23]最大速率? 165MHz?

5)   如果我需要数据,QE和QO信号为1.8V,您建议使用哪种转换器来计算接口速率?

  1. 我想知道我是否可以在低挥杆模式下操作TFP410,VREF=0.9V,而不是通过转换器运行信号? 是否有任何缺点?
  2. 您对TFP401翻译有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Julia:

    已指派一名支持工程师。 您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 在这方面是否有任何进展?

    谢谢!

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为附带说明,我们目前使用的是TXB0108DQSR (和TXB0104PWR)作为转换器VCCB=VCCB=VCCA=1.8V 3.3 ,但我相信他们的最大速率是60Mbps,因此不适用于165MHz速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Julia:
    TFP401和TFP410的24位输出接口在最大输出时钟165MHz的范围内工作。 据我所知,我们没有支持高达165MHz的双向电压电平转换器。
    此致,
    Joel