请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN75DP130 尊敬的先生:
我的客户在Ivybridge平台上使用DP130,工作正常。
但是,当他们为其产品实施与DP130相同设计/电路的Kabylake平台时,没有显示。
如果客户直接连接到显示器,则表示正常。
在使用TI DP130 EVM进行检查后,客户系统也会出现同样的问题。
是否有人以前遇到过同样的问题,并能给我一些建议。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我的客户在Ivybridge平台上使用DP130,工作正常。
但是,当他们为其产品实施与DP130相同设计/电路的Kabylake平台时,没有显示。
如果客户直接连接到显示器,则表示正常。
在使用TI DP130 EVM进行检查后,客户系统也会出现同样的问题。
是否有人以前遇到过同样的问题,并能给我一些建议。
谢谢。