This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:在Ivybridge和Kabylake上使用DP130 ....

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656643/sn75dp130-use-dp130-on-ivybridge-and-kabylake

部件号:SN75DP130

尊敬的先生:

我的客户在Ivybridge平台上使用DP130,工作正常。

但是,当他们为其产品实施与DP130相同设计/电路的Kabylake平台时,没有显示。

如果客户直接连接到显示器,则表示正常。

在使用TI DP130 EVM进行检查后,客户系统也会出现同样的问题。

是否有人以前遇到过同样的问题,并能给我一些建议。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    您能否分享Kabylake平台的示意图? 我需要有关此平台的更多信息。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,
    请提供您的电子邮件,我会将其发送给您。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter

    我已向您发送了一封电子邮件。

    此致
    弗朗西斯科