This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:DS90UB925Q-Q1

Guru**** 2596055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654882/ds90ub925q-q1-ds90ub925q-q1

部件号:DS90UB925Q-Q1

我有一款使用Ser/DES对(DS90UB925Q/DS90UB926Q)将视频流传输到多个显示设备的FPD LINK III产品。 我将使用数据表中提到的中继器模式配置,因为我需要将信号扩展到多个显示设备。

我想确认一点:除了向另一个串行器展开以扩展信号之外,是否可以在反序列化器之后直接添加显示设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,这也是允许的配置。

    此致,