您好 ,先生:
我们 遇到 了一个问题:UB914 无法输出
请你帮忙给 我们一些 建议,非常感谢。
该体系结构如下所示:
1. AR0144 (PCLK 74.25Mhz 12位 并行模式)-> UB913 -> UB914
2. DS90UB913A/914A使用成像仪像素时钟作为参考时钟进行操作。
3.我们 将 UB914配置为12位高速模式。
4.在传感器流式传输(无PCLK至UB913)之前,我们可以访问UB913并 完成 传感器寄存器的配置。
但是 ,当我们打开传感器流(提供PCLK至UB913)后,我们就不能再访问UB913和传感器(通过I2C ), 并且所有UB914 PCLK /Hsync/Vsync中都没有信号输出。
此时,UB914的寄存器0x1c的值 将从 0x03 (提供PCLK之前)更改为0x02 (表示无锁定)
5.我们 将 传感器塞出(即 UB913输入), 它确实具有 PCLK /HSync /Vsync信号 ,格式看起来正常。
6.我们的传感器PCLK高占空比不足以达到40 % (规格定义 0.4T), 这 是否非常关键? (UB914 时甚至无PCLK输出)
请您根据 您的经验向我们提供一些建议吗? 非常感谢