This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:无信号输出

Guru**** 2478235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654520/ds90ub914a-q1-no-signal-output

部件号:DS90UB914A-Q1

您好  ,先生:

我们 遇到  了一个问题:UB914 无法输出

请你帮忙给 我们一些 建议,非常感谢。

该体系结构如下所示:

1. AR0144 (PCLK 74.25Mhz 12位 并行模式)-> UB913 -> UB914

2. DS90UB913A/914A使用成像仪像素时钟作为参考时钟进行操作。

3.我们 将  UB914配置为12位高速模式。

4.在传感器流式传输(无PCLK至UB913)之前,我们可以访问UB913并 完成 传感器寄存器的配置。

   但是 ,当我们打开传感器流(提供PCLK至UB913)后,我们就不能再访问UB913和传感器(通过I2C ),   并且所有UB914 PCLK /Hsync/Vsync中都没有信号输出。

   此时,UB914的寄存器0x1c的值 将从    0x03 (提供PCLK之前)更改为0x02 (表示无锁定)

5.我们 将 传感器塞出(即 UB913输入), 它确实具有 PCLK /HSync /Vsync信号 ,格式看起来正常。  

6.我们的传感器PCLK高占空比不足以达到40 % (规格定义 0.4T), 这  是否非常关键? (UB914 时甚至无PCLK输出)  

请您根据  您的经验向我们提供一些建议吗?   非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬
    请确保UB913a和UB914a都在12位模式下工作。是否使用外部CLK或PCLK作为PLL参考时钟?

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven,

    非常感谢您的回复。

    我们的案例使用PCLK作为PLL参考源,PCLK频率为74.25Mhz。

    我们 测试  了将PCLK降低到44Mhz 的   情况,但TI914 PCLK的输出大约为62Mhz。    

    使用外部CLK作为PLL参考源后,此问题得到解决,TI914 将输出正确的PCLK和Hsync/Vsync。

    因此   ,传感器输出PCLK看起来不适合PLL源。

    您认为根本原因是什么? 来自成像仪工作的PCLK不合格或抖动幅度不合格?  

    我可否再向 各位提出一项质询?  

    对于UB964,它具有用于配置STP或同轴 模式的寄存器(0x6D),但UB914中没有此类寄存器。  

    我的意思是,对于UB914,无论 在 同轴或 STP模式下,寄存器设置都是相同的?

    谢谢你  

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,
    感谢您的支持。

    我们的案例使用PCLK作为PLL参考源,PCLK频率为74.25Mhz。

    我们测试了将PCLK降低到44Mhz的情况,但TI914 PCLK的输出大约为62Mhz。

    使用外部CLK作为PLL参考源后,此问题得到解决,TI914将输出正确的PCLK和Hsync/Vsync。

    因此,传感器输出PCLK看起来不适合PLL源。

    我想知道,此问题(UB913A输出PCLK比UB913A输入PCLK高得多)的根本原因是否与PCLK占空比问题有关? 或PCLK抖动问题?

    我可否再向各位提出一项质询?

    对于UB964,它具有用于配置STP或同轴模式的寄存器(0x6D),但UB914中没有此类寄存器。

    我的意思是,对于UB914,无论在同轴或STP模式下,寄存器设置都是相同的?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.请检查ub913a d/s,它有一个针脚来设置外部或pclk模式,请确保此设置正确。
    2.您可以使用UB934,它是应用程序的一个新部件。

    此致,
    Steven