This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212超高速信号路由/MUX控制逻辑

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657064/hd3ss3212-hd3ss3212-super-speed-signal-routing-mux-control-logic

部件号:HD3SS3212
主题中讨论的其他部件:TUSB321

您好,

我们正在设计一款具有Type-C端口的产品,我们使用了用于CC控制器(TUSB321)和MUX (HD3SS3212RKS)的TI解决方案。

您能否帮助我们澄清对实施USB3超高速信号的直线净流量的一些疑问?

问题1

在突出显示的示意图中,我们还交换了USB3 SS对和极性(绿色网)。

请您确认我们的连接方式是否正确? (基于物理层上的USB3极性反转支持)

问题2

为了实施上述更改,我们是否需要按照数据表在(TUSB321)控制器上交换CC 1和2信号?

我们已将CC引脚直接连接到TUSB321控制器,DIR_MUX网络通过上拉电阻连接到MUX。

 谢谢

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    HD3SS3212是  一种无源开关,因此可以 根据应用程序更改线对。 USB3 SS的极性可根据USB 3.x规格进行交换,极性的任何变化都必须由USB 3.x兼容设备进行补偿。
    在这种情况下,CC1和CC2不得颠倒。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢路易斯!!