Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, HD3SS3212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:HD3SS3212 主题中讨论的其他部件:TUSB321,
您好,
我们正在设计一款具有Type-C端口的产品,我们使用了用于CC控制器(TUSB321)和MUX (HD3SS3212RKS)的TI解决方案。
您能否帮助我们澄清对实施USB3超高速信号的直线净流量的一些疑问?
问题1
在突出显示的示意图中,我们还交换了USB3 SS对和极性(绿色网)。
请您确认我们的连接方式是否正确? (基于物理层上的USB3极性反转支持)
问题2
为了实施上述更改,我们是否需要按照数据表在(TUSB321)控制器上交换CC 1和2信号?
我们已将CC引脚直接连接到TUSB321控制器,DIR_MUX网络通过上拉电阻连接到MUX。
谢谢
Antony