This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:LMH1983保持和Lor操作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653729/lmh1983-lmh1983-holdover-and-lor-operation

部件号:LMH1983

尊敬的团队:

请参阅我的客户提出的以下问题:

  1. 在Holdover模式下的操作:
    “当锁定为参考时,内部10位ADC将跟踪环路滤波器控制电压。
    当基准损失(Lor)发生时,LMH1983可编程为保持控制电压,以将输出精度保持在上一个基准的±0.5 ppm (典型值)范围内。
    LMH1983可以配置为通过无干扰操作重新同步到以前的参考。”
    保持同步可保留多长时间(与原始参考的偏差率是多少)?
  2. 输入格式错误和转换到自由运行模式的情形:
    如果LMH1983在启动/通电时未将输入格式(Hin,Vin)识别为已知的格式。
    引用从未锁定,Lor模式(寄存器0x05位2)设置为其默认值(0= Lor上的Holdover)。
    在这种情况下,LMH是否会过渡到自由运行模式(尽管它在Lor上配置为抑制)?

此致,

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我几天时间与您联系。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.偏差率取决于VCXO及其特性:kV (调谐灵敏度-越低越好,因为VC误差导致的频率偏移越小)和频率稳定性(越低越好,特别是温度过高)。  我只能笼统地回答这一问题,因为时间段取决于频率故障限制,抑制/自由运行期间的VCXO操作条件等。 VC-TCXO最好,但可能无法提供足够的可拉性来锁定超出其拉力范围的参考输入。

    2. HIN引脚上的输入无效/不受支持或虚假可能导致PLL尝试锁定,并更改VCXO上的保持控制电压。  我建议从HIN引脚上切断无效输入,以确保PLL没有输入,并且在Lor期间保持电压。

    此致,
    艾伦