请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMH1983 尊敬的团队:
请参阅我的客户提出的以下问题:
- 在Holdover模式下的操作:
“当锁定为参考时,内部10位ADC将跟踪环路滤波器控制电压。
当基准损失(Lor)发生时,LMH1983可编程为保持控制电压,以将输出精度保持在上一个基准的±0.5 ppm (典型值)范围内。
LMH1983可以配置为通过无干扰操作重新同步到以前的参考。”
保持同步可保留多长时间(与原始参考的偏差率是多少)? - 输入格式错误和转换到自由运行模式的情形:
如果LMH1983在启动/通电时未将输入格式(Hin,Vin)识别为已知的格式。
引用从未锁定,Lor模式(寄存器0x05位2)设置为其默认值(0= Lor上的Holdover)。
在这种情况下,LMH是否会过渡到自由运行模式(尽管它在Lor上配置为抑制)?
此致,
NIR