This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:TCA9543A信道切换时间

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656693/tca9543a-tca9543a-channel-switching-time

部件号:TCA9543A

大家好,

从发送推荐切换信道到实际切换信道之间的时间延迟是多少? DS是否对此进行了描述?

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Piotr,

    数据表没有明确说明这些数据,我怀疑这不是常见问题,由于设计保证的情况,延迟时间足够短。 我知道这种答案实际上并不能给你一个答案,但我至少可以给你一个范围,这个范围应该是这里的最大值.....

    此设备在收到主机的停止条件之前不会实际启用交换机:

    此器件还符合I2C定时要求,因此,如果我们考虑停止和启动条件之间允许的时间量,我们至少可以将此范围缩小到可接受的水平。

    此处的缓冲时间表示,对于100kHz和400kHz,I2C总线上的停止和启动条件之间至少需要4.7us和1.3us。 因此,切换时间需要低于此值,以满足I2C标准,并且通道在启动条件开始后就可以进行通信......

    另一个要考虑的问题是如何实际启用信道:

    如上所示,每个通道都由FET控制。 FET的一个参数称为栅极电荷,这是打开之前栅极必须看到的最小电荷量。 此门电荷参数通常显示在FET数据表中,也显示一个称为延迟开启时间的参数,该参数取决于门的门电荷和寄生性(电容和电阻)。 我通常会看到这段时间以纳秒为单位,因此我希望我们设备的FET也具有较低的纳秒接通时间。 输入滤波器和I2C总线控制可能有自己的延迟,但当此器件ACK和主中继器释放总线时,我怀疑这些延迟已结束。 延时可能是FET的延迟接通时间。

    -Bobby